Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
主题:controlSUITE中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我无法为controlSUITE中的TMS320F2.8069万控制器微调含传感器的FOC程序。
我找到 了这个 示例,但它适用于TMS320F2803x。
有人能帮我找到这个例子吗?
如果它们不是这样的示例,我可以知道我需要做什么更改才能使用 IDDK_PM_Servo_F2837x程序。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我无法为controlSUITE中的TMS320F2.8069万控制器微调含传感器的FOC程序。
我找到 了这个 示例,但它适用于TMS320F2803x。
有人能帮我找到这个例子吗?
如果它们不是这样的示例,我可以知道我需要做什么更改才能使用 IDDK_PM_Servo_F2837x程序。
我已将“IDDK_PM_Servo_F2837x-Settings.c”文件替换为“PM_Sensorle-DevInit_F2806x”和“IDDK_Servo_2837x_RAM_lnk_CPU1.cmd”,替换为“F2806x_RAM_PM_Sensorless.cmd”
还在“包括选项”中添加了“C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\f2806x\v110\F2806x_headers\include”2806”,但我收到以下错误:
出于测试目的,我将项目复制到其他文件夹中,并将相应的文件与项目重新链接。 新项目正在正确编译,之后我只替换了文件。
因此,我认为问题不在于新项目。
感谢您的友好合作,
我现在收到与".cmd"文件相关的错误
为了解决先前的错误,我删除了所有"F2837x"文件,预期为"F2837x_QEP_Module.h",我的当前文件结构如下所示
原始文件结构如下所示:
这似乎是因为我的".cmd"文件没有像原来的".cmd"文件那样分配适当的内存。 请您指导我接下来要做什么
我替换的链接程序文件是 e2e.ti.com/.../F2806x_5F00_RAM_5F00_PM_5F00_Sensorless.txt
原始文件是 e2e.ti.com/.../F2837x_5F00_Headers_5F00_nonBIOS_5F00_cpu1.txt
我正在处理的项目是"IDDK_PM_Servo_F2837x-v2"。