This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:如何在ccsv6中将程序刻录到F2.8335万中,德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探测器_0。

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657911/ccs-tms320f28335-how-to-burn-the-program-in-f28335-in-ccsv6-by-texas-instruments-xds100v2-usb-debug-probe_0

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

我已完成所有设置。 但是,每当我调试程序时,它都会显示进程已暂停。 下面是具体内容:

我无法在设备上运行任何程序。流程有什么问题?

我只是想让连接到GPIO80的一个LED亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    代码似乎一直运行到main成功,当您继续运行时会发生什么情况? 您是否可以执行汇编步骤并运行,然后尝试查看代码是否粘在任何特定指令处?

    此致,
    Sudharsanan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,
    感谢您的回复。 每当我运行代码时,它就会卡在我帖子的第一个屏幕中显示的行上。 实际上,调试程序在该点卡住了。 现在,单击“恢复”按钮(图像左上角工具栏左侧带有黄色条的绿色播放按钮)后,程序开始在我的设备上运行。 我甚至不在DSP上加载程序,但它开始运行。 在所有这些之后,仅仅是因为我们被告知要加载代码,我确实加载了代码,它再次在同一时刻被暂停。 再次单击相同的绿色播放按钮,程序将在主板上开始运行。 但是现在,当我按重置按钮,或者关闭设备电源然后再打开时,整个程序就会消失。 好像我没有在芯片上加载任何东西一样。 请解释一下发生了什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    每当我运行代码时,它就会卡在我的帖子的第一个屏幕中显示的行上。 实际上,调试程序在该点卡住了。[/QUOT]

    在这次运行之前,我想您正在加载程序。 只要加载了默认设置,程序就会尝试使用默认设置进入main,这是正常的。 暂停后,您必须单击“播放”以继续运行并调试程序。  请检查您的程序是否正常运行(LED闪烁工作)

    如果您的程序正在从内部RAM运行,您可能需要重新加载它,或者如果它在闪存中,它将保留在闪存中。  

    此致,

    Sudharsanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,


    我大概有一个月没有收到您的意见,所以我假设您能够解决您的问题。 如果您仍需要一些帮助来解决您的问题,请告诉我。

    此致,
    Sudharsanan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    很抱歉我忘记回复了。 是的,我的问题已解决。 非常感谢您的解决方案。 请细心一些。 :)