请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 工具/软件:Code Composer Studio
我已完成所有设置。 但是,每当我调试程序时,它都会显示进程已暂停。 下面是具体内容:
我无法在设备上运行任何程序。流程有什么问题?
我只是想让连接到GPIO80的一个LED亮起。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我已完成所有设置。 但是,每当我调试程序时,它都会显示进程已暂停。 下面是具体内容:
我无法在设备上运行任何程序。流程有什么问题?
我只是想让连接到GPIO80的一个LED亮起。
您好,
每当我运行代码时,它就会卡在我的帖子的第一个屏幕中显示的行上。 实际上,调试程序在该点卡住了。[/QUOT]
在这次运行之前,我想您正在加载程序。 只要加载了默认设置,程序就会尝试使用默认设置进入main,这是正常的。 暂停后,您必须单击“播放”以继续运行并调试程序。 请检查您的程序是否正常运行(LED闪烁工作)
如果您的程序正在从内部RAM运行,您可能需要重新加载它,或者如果它在闪存中,它将保留在闪存中。
此致,
Sudharsanan