你好
如何使用标准标识符读取邮箱? 我使用以下ID寄存器设置将邮箱设置为接收框
ECanaMMboxes.MBOX26.MSGID.bit.STDMGID = 0x061;
ECanaMbboxes.MBOX26.MSGID.bit.ide = 0;
但是,我无法读取CAN总线中带有标准标识符的消息。 但是,如果我将CAN总线中的消息更改为扩展标识符,并使用以下设置
ECanaMbboxes.MBOX26.MSGID.ALL = 0x061;
ECanaMbboxes.MBOX26.MSGID.bit.ide = 1;
我没有问题阅读CAN总线中的信息。 我 使用CANalyzer生成总线CAN信息。 是否有人可以帮助我了解我的设置或我是否需要设置更多的寄存器(MSGID除外)?
谢谢!