请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我们将lab11e与我们新到达的换向编码器(AMT312C-V)一起使用,而不是霍尔传感器。 之前的所有实验室都经过测试,并且还会进行电机参数估算。
现在,在测试lab11e时,电机在速度高于50 rpm时工作正常,并能完美地从霍尔传感器过渡到90 rpm时的快速,即设置霍尔转速到快速转速。
但它们是较低速度的问题。当我提供较低的速度(如10转/分)时,启动电机时,电机有时会反向旋转/有时会发出抖动/有时保持不动。
我是否必须调整霍尔电流Pi回路的KP-KI值,或者我是否应该执行其他操作?
如果我必须调谐PI回路,请描述调谐程序吗?