请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万D 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
有人能帮我解决这个问题吗? 我真的读了很多ADC参考 ,但我仍然不知道ADC值是如何准备好使用的,也不知道如何检查它是否正确。 您能更正我理解的1,2,3吗?
ePWM2SOCA是0匹配时A0,A1,B0的触发器
ePWM3SOCA在期间匹配时触发B4
两个ePWM均为上行下行模式,两个均为系统模式(使用ePWM1)。
1. ePWM2SOCA和ePWM3SOCA同时到达。
2. A0+B0->A1->B4按顺序采样,还是实际A0-A15和B0-B15按顺序采样? 是否需要等待ePWM3的时间基准计数器到达周期,然后获得B4样本?
3.将EOC4设置为中断ADCB1的触发器,来自A0,B0,A1,B4的值 将传输到结果寄存器。 或者,我是否需要设置两个中断ADCA1和ADCB1,因为我使用两个触发源?