This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:此硬件是否正常?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657057/tmdshvmtrinspin-does-this-hardware-is-normal

部件号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他部件:MOTORWARE
 我尝试将  F2806x ISO controlCARD的ISO-JP1端口连接到计算机的USB端口。
 但是,   每当我尝试将ISO-JP1端口连接到计算机时,由于我的家用电源断电,我的连接失败。
 (家用电路断路器正在工作。)  
 我非常怀疑这种实验套件是正常的。 请有人对此发表评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否将交流电源连接至HV套件的P1? 您是否也将示波器的探针连接到了HV-Kit? 请注意,HV套件是热接地设计。 如果您仅通过controlCARD的J1或HV套件的JP1将ISO仿真器连接到计算机,则套件可以进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 延明。

    是的,我已将交流电源连接到HV套件的P1。

    我没有将示波器的探针连接到HV套件。

    我也知道HV套件是热接地设计。

    正如我所解释的附加文件(TMDS.pptx),我无法将controlCARD的ISO仿真器J1连接到我的计算机

    因为家庭断电。

    (我认为当 controlCARD的ISO仿真器J1连接到计算机的USB端口时,这是短路)

    考虑到这种情况,HV套件如何正常????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,很多TI FAE。

    如上所述,我希望您对我的问题做出决定。

    我想更换或维修此HV套件。

    自从我向E2E社区和TI服务请求解决我的问题以来,两个半月已经过去了。

    他们不断地说,为了更换或维修我的HV套件,我应该从E2E社区的FAE确认。  

    我在问题E2E社区发布了几次,但没有人确认我的HV套件是否正常。

    谁负责更换或维修TI内部的产品?

    如果我的问题没有FAE的职位,我如何解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以断开交流电源,仅连接15V电源以检查HV-kit和F2806x controlCARD fisrt。
    1.不要将F2.8069万 controlCARD插入HV-kit,只能将USB micro AB用作电源并连接隔离JTAG USB端口,确保SW3-1作为“Piccolo F2.8069万M controlCARD硬件指南”打开。 检查controlCARD是否正常。
    2.如果可以,将controlCARD插入HV-Kit,并在HV-kit的M3的J5上插入跳线,以禁用HV-kit的板载仿真器,然后再次尝试连接仿真器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 延明。
    请您回复,但我无法从互联网上找到“Piccolo F2.8069万M controlCARD硬件指南”。
    所以我无法检查controlCARD是否正常。
    请告诉我网址或给我发送一个文件。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yongcheol,您好!

      如果您下载MotorWare ( http://www.ti.com/tool/motorware ),则可以在以下折页中找到与InstaSPIN相关的所有文档。

     "TI\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards"

    默认跳转设置  应起作用。  如果   您通过ISO 06x controlCARD中的J1 USB端口连接JTAG,则必须在[M3] J3处插入跳转,如下图所示。   

    我认为,糟糕的隔离让您面临问题。   controlCARD中的C71位于隔离部分之间,以缓解噪声耦合,但有时会 导致 隔离问题。  首先,请尝试移除 位于controlCARD背面的电容器。

    谢谢!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 Steve和Yanming。
    感谢您的意见和建议。

    您的任何评论都未解决此问题。
    即使F2806X ISO controlCARD的某些电子组件被烧毁,
    仍然无法将controlCARD的ISO JP1端口连接到计算机的USB端口
    由于HV套件短路导致家用电气系统断电。(我的猜测)

    我在2017年11月7日购买了这款HV套件(TMDSHVMTRINSPIN)。
    我尝试通过E2E社区和TI服务团队解决此问题已超过三个月。

    我不是硬件专家,我是对电机控制感兴趣的汽车工程师。
    现在,我又厌倦又生气地解释我的问题,
    我通过电子邮件和这个社区多次解释我的问题。
    我花了三个月时间解释我的问题。
    我还得用我的钱来修理我的电脑,而我的钱在测试过程中也是死的。

    您是否需要对我的问题进行更多的解释?
    我只想更换或修复我的HV套件。
    为了更换或修复,我需要TI FAE根据TI服务政策做出决定。

    请判断此HV套件是否正常,
    如果异常,请更换此套件,
    并补偿我的时间。

    我希望负责硬件错误的TI工程师能够快速响应。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yongcheol,您好!

    很抱歉在EVM硬件问题上浪费了您的时间。 我想你是在韩国。

    如果您 将其发送到TI办公室,其地址在此处,请让我检查一下并返回给您。  

    주소:

    서울특별시 강남구 영동대로 511 (삼성동)무역센터 31층 텍사스인스트루먼트 코리아

    임성일 이사

    电话:02-560-6810

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明天将不带15V交流-直流适配器发送此HV套件,因为我是在当地市场购买的。
    如果15V交流-直流适配器随主HV套件一起提供,但中间插头的版本不同,我不能使用它。
    另外,我多次要求给我发送正确版本的中间插头,但还没到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Youngcheol,

    我收到了很好的HV套件。 我发现您的controlCARD在JTAG电路附近被烧毁。 我用新的替换了它,并删除了controlCARD上的C71以增强隔离。 我已经用我们的HV电机检查了套件,并且工作正常。
    我还提出了新的15V采用者。 让我今天把它发还给你们。

    谢谢!
    Steve