主题中讨论的其他部件:MOTORWARE,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。 延明。
是的,我已将交流电源连接到HV套件的P1。
我没有将示波器的探针连接到HV套件。
我也知道HV套件是热接地设计。
正如我所解释的附加文件(TMDS.pptx),我无法将controlCARD的ISO仿真器J1连接到我的计算机
因为家庭断电。
(我认为当 controlCARD的ISO仿真器J1连接到计算机的USB端口时,这是短路)
考虑到这种情况,HV套件如何正常????
您好 ,很多TI FAE。
如上所述,我希望您对我的问题做出决定。
我想更换或维修此HV套件。
自从我向E2E社区和TI服务请求解决我的问题以来,两个半月已经过去了。
他们不断地说,为了更换或维修我的HV套件,我应该从E2E社区的FAE确认。
我在问题E2E社区发布了几次,但没有人确认我的HV套件是否正常。
谁负责更换或维修TI内部的产品?
如果我的问题没有FAE的职位,我如何解决我的问题。
Yongcheol,您好!
如果您下载MotorWare ( http://www.ti.com/tool/motorware ),则可以在以下折页中找到与InstaSPIN相关的所有文档。
"TI\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards"
默认跳转设置 应起作用。 如果 您通过ISO 06x controlCARD中的J1 USB端口连接JTAG,则必须在[M3] J3处插入跳转,如下图所示。
我认为,糟糕的隔离让您面临问题。 controlCARD中的C71位于隔离部分之间,以缓解噪声耦合,但有时会 导致 隔离问题。 首先,请尝试移除 位于controlCARD背面的电容器。
谢谢!
Steve