This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:从CLA中断获取的ADC值,用于CLA任务操作

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655093/ccs-tms320f28035-adc-value-to-be-obtained-from-cla-interrupt-for-the-cla-task-operation

部件号:TMS320F2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在使用TMS320F2.8035万控制器进行我的CLA操作。 当存在CLA中断时,我正在读取ADC值。 相同的ADC值将被发送回CLA任务进行操作。 我能够获得ADC值。 但当我把它们送回任务时,它们没有阅读。 我甚至提供了任务的延迟(ADC转换的时间。

我如何才能摆脱这个问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请您提供更多详细信息吗?

    CLA中断的含义是什么? C28x是否读取值并写入以便CLA读取? CLA是否直接从ADC寄存器读取该值?

    请更具体一些。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shwetha,您好!

    您的问题是否已解决? 因为我们没有收到您的信息,所以我们假设是这样。 如果不是这样,请随时回复或启动新线程以继续调试您的问题。