请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8035万 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我正在使用TMS320F2.8035万控制器进行我的CLA操作。 当存在CLA中断时,我正在读取ADC值。 相同的ADC值将被发送回CLA任务进行操作。 我能够获得ADC值。 但当我把它们送回任务时,它们没有阅读。 我甚至提供了任务的延迟(ADC转换的时间。
我如何才能摆脱这个问题?
谢谢你