This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F2.8069万M:有关instaSPIN应用程序的问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/658133/ccs-launchxl-f28069m-question-about-instaspin-application

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV8305EVMTIDA-0.0774万

工具/软件:Code Composer Studio

我使用Launchpad-2.8069万M和BoostXL-DRV8305EVM 评估InstaSPIN-FOC。

现在 我想使用此解决方案来驱动我 的BLDC。但是我对 instaSPIN应用程序有一些疑问。

请举手,谢谢。

1.BoostXL-DRV8305EVM参数:

支持4.4 至45V电压电源和高达15A RMS (20A峰值)驱动电流。

15A RMS和20A电动机绕组峰值电流, 根据0.007 的采样电阻,安培增益为10,因此1.65 /(0.007 * 10)= 23.57 A

 它基本上与20A相匹配。

但是,在24V直流总线下,总线电流可提供多少?

直流总线电流和绕组RMS电流,绕组  峰值电流没有 数学关系?

这是否与梯形波形 控制和正弦波控制有关?

2.上述问题主要是由于我使用InstaSPIN。我的电机参数如下所示:

我只知道最大直流总线电流,最大功率(W)和电机的额定电压。

我不知道RMS和峰值风电流。

所以,我不知道如何计算并联 电阻的值。

2.这 是TIdesign的电动机驱动器测试参数。 分析以下参数,直流总线电流大于RMS绕组电流。  这适用于所有电机吗?


现在,我只想知道如何设计电流采样电路,而我只知道电机功率,电压和总线电流,然后选择采样电阻值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.最大电流取决于MOSFET和硬件板,与输入电压无关。 直流总线电流和相位电流之间没有公式,您可以使用输入功率计算相位RMS电流。 您可以选择基于电动机最大功率,最小输入电压的分流电阻。 您需要根据相峰值电流和有效值电流选择并联电阻器的功率和电阻。
    2.如上所述,为了保留一些缓冲器,峰值电流约为最大直流电流的3倍以选择并联电阻的电阻,有效值电流为最大直流电流的1.5 倍以选择并联电阻器的功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Yanming。

    您的意思是 EVM  最大直流总线电流取决于MOSFET 散热器,它与输入电压无关?

    您需要根据相峰值电流和有效值电流选择并联电阻器的功率和电阻。

    相峰值电流 = 1.414 相位均方根电流?

    我只需要 使用 3倍的最大直流电流来选择并联电阻的电阻?

    2.测试数据来自 TIDA-0.0774万。

    普莱西解释为什么 选择并联电阻的电阻(0.5 mΩ)?

    我感到困惑的是 ,直流电流和RMS电流 与测试数据中的1.5 时间不匹配?

    是 因为梯形控制还是FOC控制?

    我认为这是不同的。

    请举手。

    谢谢  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    直流输入电流和电动机的相位均方根电流之间没有直接关系,直流电流取决于直流输出电压和电动机功率。 您可以根据输入功率或电动机功率计算直流输入电流或相位均方根电流。