主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV8305EVM, TIDA-0.0774万
工具/软件:Code Composer Studio
我使用Launchpad-2.8069万M和BoostXL-DRV8305EVM 评估InstaSPIN-FOC。
现在 我想使用此解决方案来驱动我 的BLDC。但是我对 instaSPIN应用程序有一些疑问。
请举手,谢谢。
1.BoostXL-DRV8305EVM参数:
支持4.4 至45V电压电源和高达15A RMS (20A峰值)驱动电流。
15A RMS和20A电动机绕组峰值电流, 根据0.007 的采样电阻,安培增益为10,因此1.65 /(0.007 * 10)= 23.57 A
它基本上与20A相匹配。
但是,在24V直流总线下,总线电流可提供多少?
直流总线电流和绕组RMS电流,绕组 峰值电流没有 数学关系?
这是否与梯形波形 控制和正弦波控制有关?
2.上述问题主要是由于我使用InstaSPIN。我的电机参数如下所示:
我只知道最大直流总线电流,最大功率(W)和电机的额定电压。
我不知道RMS和峰值风电流。
所以,我不知道如何计算并联 电阻的值。
2.这 是TIdesign的电动机驱动器测试参数。 分析以下参数,直流总线电流大于RMS绕组电流。 这适用于所有电机吗?
现在,我只想知道如何设计电流采样电路,而我只知道电机功率,电压和总线电流,然后选择采样电阻值?
谢谢。