This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万F:仅一个FET的网关是实例的

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657470/tms320f28069f-gatevoltage-of-only-one-fet-is-instable

部件号:TMS320F2.8069万F
主题中讨论的其他部件:DRV8301

您好,

我实际上正面临一个问题,我不知道它来自哪里。

我正在使用具有6-PWM输入的DRV8301。  使用的FET为BUK7Y4R8-60E。

我的电源电压范围是22V-25V (蓄电池)。 我们使用10欧姆闸电阻器和0.022µf充电泵。  GVDD电容器是一个2.2µF。

我的问题: B相的高侧FET的栅极电压过低,并且其中存在振荡。  这仅发生在相位B上。已更改FET并检查所有内容。 其他相位的设计方式相同。

随后我从示波器中添加了一些屏幕。

电压探头的增益为10!!!!

相位B高侧开关处的栅电压

另一张高赛德B的盖茨图片 (看起来并不一样)

相位B上有电压

用于比较相位A高侧的栅极电压

B相的低侧FET工作正常。

有人对此有什么想法吗?

我将检查我的BST信号,并可能更改DRV8301

此致

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您最好将BST_A/B/C引脚上的导板电容器增加到0.1uF,甚至更高的电容。 并将驱动电阻降低至较小的电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,谢谢你的回复:)
    我的自举电容器为0.1µF。
    我认为这不是门的问题,但我会尝试一下,谢谢。 所有其他浇口都运行良好。 我已经更改了FET,所以我认为它与FET无关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以先检查MCU的PWM输出,然后检查栅极驱动器的输出。 并确保在DRV8301寄存器中设置的FET的死机时间足够。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,抱歉未回复。
    我们认为,司机的门把手是坏的。 不知道如何,但更改DRV确实有效,仍然有效。 现在一切都很好:)