请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CCStudio-C2000 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我们具有高扭矩应用,即我们希望为2轮式和4轮式应用开发电机控制。 任务是使用FOC算法! 这是启动时导致问题的原因。
目前,我们正在将F2.8069万M与定制的逆变器和感应电路配合使用。 电机在无负载情况下使用此设置工作正常。 但有时加载启动会导致电机反向旋转。
我想知道,如果我使用绝对编码器从启动开始提供电动机的角度位置,它是否能解决问题?
工作安排如下:
根据测量的转子角度提供完美的切换顺序,启动电机,并 在获得完美的反电动势波的较高速度时将控制移交给FOC。
如果之前有人做过这件事,请帮助我举例说明。
如果有其他解决方案不使用霍尔传感器,请推荐。
我已检查实验室实验21–初始位置检测和高频喷射,但它似乎用于显性电机,但我们的是非显性电机。