主题中讨论的其他部件:TMDSECATCNCD379D, controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我遵循 了TMDSECATCNCD379D EtherCAT解决方案参考指南 http://www.ti.com/lit/ug/spruig9/spruig9.pdf ,并使用LaunchXL-F2.8379万D启动板和Beckhoff的ESC - FB1.1111万-0141在0141在运行TwinCAT的从设备和主设备之间实现了EtherCAT通信。 我只是不理解为什么在TI提供的参考SSC工具项目中,插入SSC的ESC配置数据值(用于生成堆栈)中的十六进制代码被形成为实施400us的脉冲长度。
我非常确信,这就是我无法缩短450us下的帧循环时间(通过TwinCAT的任务)的原因。 对于我的控制应用程序,帧的循环时间必须尽可能短。 因此,您选择此值是否有任何与硬件功能或中断速度有关的特定原因?
提前感谢您的参与
Stamatis