This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCH XL-F2.8379万D:LAUNCH XL-F2.8379万D EtherCAT通信-帧#39;s循环时间

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/656818/ccs-launchxl-f28379d-launchxl-f28379d-ethercat-communication---frame-s-cycle-time

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:TMDSECATCNCD379DcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我遵循 了TMDSECATCNCD379D EtherCATRegistered解决方案参考指南 http://www.ti.com/lit/ug/spruig9/spruig9.pdf ,并使用LaunchXL-F2.8379万D启动板和Beckhoff的ESC - FB1.1111万-0141在0141在运行TwinCAT的从设备和主设备之间实现了EtherCAT通信。 我只是不理解为什么在TI提供的参考SSC工具项目中,插入SSC的ESC配置数据值(用于生成堆栈)中的十六进制代码被形成为实施400us的脉冲长度。  

我非常确信,这就是我无法缩短450us下的帧循环时间(通过TwinCAT的任务)的原因。 对于我的控制应用程序,帧的循环时间必须尽可能短。 因此,您选择此值是否有任何与硬件功能或中断速度有关的特定原因?

提前感谢您的参与

Stamatis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stamatis,
    您应该能够减少它(更改ECAT_CONFIG_DATA并为从属节点重新编程EEPROM),我认为该值只是被选取以供参考,或者我将其保留为默认值。 我们没有测试它能达到多低,但我记得将它更改为100US并让它发挥作用。

    您是否尝试更改值并查看是否有效,或者您在更改时遇到了任何问题?

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,再次感谢您的即时响应,
    我打算在接下来的几天内试用它,我只是想确保从机侧没有硬件约束。 我将尝试并发布此主题。 我是否需要考虑一般性的限制? 我的意思是,尝试的值要比PDO_InputMapping函数使主控输入可用所需的时间短,这是否是明智的?
    非常感谢
    Stamatis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    controlSUITE应用程序的修补程序文件似乎存在问题。 我下载了最新版本的SSC工具(5.12),当我尝试使用SSC工具中的Echoback应用程序(SPI)导入项目时,我收到一条警告消息,指出"由于配置版本(5.11)与当前SSC版本(5.12)不匹配,无法应用修补程序文件。 是否继续而不应用修补程序?"
    1)我尝试打开修补程序文件,并将5.11 的所有附件更改为5.12 ,但仍然存在相同的警告。 我该怎么办?
    2)一般而言,脉宽值的改变是否会影响叠块? 我的意思是,如果我只是更改xml文件的十六进制代码(ESC配置数据)并重新编程EEPROM,它是否相同?
    谢谢你
    Stamatis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stamatis,
    是的,我们知道SSC工具更新,但尚未更新SSC工具v 5.12 的补丁。 所提供的解决方案仅适用于SSC工具v 5.11 ,请查看您是否可以获得该解决方案。

    脉冲宽度的改变不应影响堆栈代码,这只意味着SYNC ISR现在以不同的频率发生。 您应该能够更改ESC配置数据并重新编程EEPROM。

    请告诉我它是否有效。

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santos先生,您好!

    1)我通过提供的Excel工作表将脉冲宽度降低到了可能的最小值,并重新配置了我的从属设备的EEPROM,现在循环已减少到150 us。 当我不测试更短的周期时间(100 us)时,它不会切换到操作状态,但我认为这与Min_cycle_time有关,后者是PDO_OutputMapping,ECAT_application和PDO_InputMapping函数的总时间。 我用堆栈内的适当计时器测量了这段时间,总和为101 us

    2)何时将为SSC工具提供最新版本的修补程序文件?

    3)有关CCS的一般问题:如何删除应用程序Hal文件夹的带圆圈的符号,以便我在etherCAT_slaver_c28_hal.c文件中所做的更改不会影响源文件夹?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Stamatis,

    在#1上>感谢您的确认。 您对最短周期时间的解释对我来说似乎是合理的。 如果您尝试EMIF (ASYNC16) PDI接口,则应能缩短周期时间。 这也取决于输入/输出的大小,但我想对于您的实验来说,150US的循环时间是否足够?

    在2>上,我们正在研究这个问题,目前计划在今年夏天进行研究,但我们尚未计划正式发布。 到目前为止,我们正在研究下一个ESC支持路线图,因此将现有解决方案迁移到5.12 的问题被视为下一个优先事项。

    我相信5.11 SCON至少可以下载一年半(您也可以在ETG论坛上检查/确认),如果您收到ETG对SCON 5.11 的支持即将停止的任何消息,请告诉我们。 我可以提出这个问题,看看可以做些什么,但从我听到的情况来看,我们有一些时间。

    on #3>小箭头表示此项目中的hal文件夹已在某处软链接到源,您可以将原始源复制到项目中(本地),而不是使用软链接并在本地编辑hal文件夹源。

    希望这有所帮助。

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Santosh先生,

    1)我们尚未最终确定数据速率,但我正在尝试将周期时间再缩短一点(100美元),因此,如果您对如何实现这一点有任何想法或想法,那将会非常有帮助。  

    2)如果我手动更改修补程序文件所做的更改,我会得到相同的结果吗? 或者,在尝试类似这样的事情之前,还要考虑其他几件事情?

    3)新问题:在向从属设备添加新的输入/输出变量时,应该改变堆栈的哪些方面以保证正常的功能?

    提前感谢您的参与

    Stamatis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stamatis,
    对于#1和#2,我想知道您是在测量整个SYNC ISR还是PDI ISR所用的时间,对于回显示例,您看到的是101uS?

    您可以查看HAL,看看是否可以避免任何延迟以缩短周期时间。 如果您可以分析ISR中的HAL功能和非HAL功能所需的时间,则集中精力可能会有所帮助。

    除了HAL和应用程序,我看不到任何有助于缩短周期时间的SW优化范围。 如果您没有使用所有输入/输出字,则可以注释掉复制这些字的应用程序,以便进一步优化。

    如果您可以使用ASYNC16 PDI,则会显著缩短周期时间,因为ASYNC16比SPI快得多。
    您是否有任何其他ESC,您将其作为当前优化的基础?

    对于#3>如果要添加新应用程序,请导入C28 SSC工具配置(适用于SPI PDI或ASYNC16 PDI),该配置不包括TI Sample echo back应用程序。 您还需要在SSC工具支持的其中一种形式(AN_ET9300.pdf第13章)中创建应用程序定义并生成从属堆栈源。 您还可以参考同一文档的6.4 部分,添加您自己的应用程序和功能。


    此致
    Santosh Athuru