您好,
使用DRV8301-69M-Kit,我们开发了自己的控制板,包括DRV8301驱动程序。 所有其他电源部件都保留在单独的PCB上。 只要我们使用并联电阻器,这就很有效。 但是,由于我们现在想要使用LEM:s霍尔电流传感器制造Power-PCB,我们遇到了问题,因为DRV8301具有自己的未放大并联电流传感器输入。 这种情况并不好,因为我们的LEM传感器输出1.65V电压,其中并联电阻器输出的电压非常低。 如果我们尝试运行标识,我们会直接遇到drv8301错误的问题,因为它可能会导致我们出现过电流情况。 下面是几个问题:
1.我们是否仍然可以使用此设置并以某种方式告诉drv8301忽略SN/SP输入? pdf有点不好。 '并联放大器1短路输入引脚并断开负载,以进行外部校准。' "短裤"的含义是什么? 对地短路? 我们将如何以及在何处将命令发送到drv8301以缩短分流输入?
二,还是不可能解决? 我们是否强制使用drv8301的并联电阻器? 如果是,您会建议哪个驱动器代替霍尔电流传感器设置? 要使其发挥作用,需要进行哪些必要的更改?
谢谢!
/Mikael