This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:从contolSUITE中提取头文件

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/658234/ccs-tms320f28335-extract-header-files-from-contolsuite

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件: controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我尝试使用CCS v7为TMS320F2.8335万器件设计FIR滤波器。 为了进行调试,我需要controlSUITE中的一些头文件,但我无法找到将这些头文件提取到项目中的方法。

请帮我解决这个问题。

感谢您,

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Divya,

    头文件可在以下位置找到:-

    对于C2000Ware:C:\ti\c2000\C2000Ware_<version>\device_support\F2833x\headers</s>2000 2833

    对于controlSUITE:C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2833x\<version>\DSP2833x_headers</s>2833

    我希望这能有所帮助。 如果这回答了您的问题,请单击绿色的"已验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken

    感谢你的帮助。

    我只想再问一个关于如何将这些头文件添加到我的项目以及如何链接这些文件的问题。

    我尝试将所需的头文件复制到项目文件夹中,但没有帮助,仍然显示找不到这些文件。

    谢谢!

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divya,

    在 项目属性中指定头文件的路径时似乎出现问题。  在我上一篇关于 头文件位置的文章中,请打开 "docs"文件夹。  在这里,您可以找到用户指南,从第2节开始,您可以找到"入门和故障排除"。  请记住,这些指示特定于 头文件的安装位置。  作为另一种资源,请参阅以下两个研讨会:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Archived_Workshops#C2000_Delfino_Multi-Day_Workshop_-_Revision_8.1_November_2010_.28ExpKit_F28335.3B_CCSv<xmt-block0>20004.220104.2</xmt-block>2.8335万 .3B_DSP.5.41 .29

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Multi-Day_Workshop

    第一个研讨会是针对F2.8335万的,但它使用和早期版本的CCSv4。  在本研讨会中, 请参阅第5-18页(第82页)中步骤3开始的实验5。  安装实验室文件可能会更容易,这样您就可以看到 我使用的实验室文件目录结构。

    第二个研讨会是针对F2837xD的,它使用了CCSv7的最新版本。  如果您使用的是最新版本的CCS,我将此作为参考。  在第2-18页(第42页)的本研讨会手册中,您将找到一张幻灯片,其中显示了我使用的实验室文件目录结构-请注意,它与我在F2.8335万研讨会中使用的目录结构略有不同。  然后参见实验5,从第5-24页(第110页)的步骤3开始。  同样,您可能需要安装实验室文件以查看实验室文件 目录结构。  您需要 将每个Workshop安装在不同的文件夹中。

    您会注意到 ,在上述所有示例中 ,头文件都位于单独的文件夹中,并且在项目属性中指定了路径。  此外,查看完整的实验说明可能会有所帮助,因为这可能有助于回答其他问题。

    如果您还有任何疑问,请告诉我。  此外,如果您对我提供的支持感到满意,请单击绿色的"已验证答案"按钮。  再次感谢。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Divya,

    您不必将头文件添加到项目目录中,但必须在打开的CCS中将这些文件添加到项目中。单击项目,右键单击鼠标并选择项目“将文件添加到...”,最后编译项目。

    祝您一切顺利。

    弗兰克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    我确实使用了"添加文件... "选项以包括所有必要的文件,但遗憾的是,它仍然显示在链接过程中遇到错误。

    此致,

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Divya,
    什么是错误?您可以上传错误的屏幕截图吗?
    此致,
    弗兰克