主题中讨论的其他部件: controlSUITE, C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我尝试使用CCS v7为TMS320F2.8335万器件设计FIR滤波器。 为了进行调试,我需要controlSUITE中的一些头文件,但我无法找到将这些头文件提取到项目中的方法。
请帮我解决这个问题。
感谢您,
Divya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我尝试使用CCS v7为TMS320F2.8335万器件设计FIR滤波器。 为了进行调试,我需要controlSUITE中的一些头文件,但我无法找到将这些头文件提取到项目中的方法。
请帮我解决这个问题。
感谢您,
Divya
Divya,
在 项目属性中指定头文件的路径时似乎出现问题。 在我上一篇关于 头文件位置的文章中,请打开 "docs"文件夹。 在这里,您可以找到用户指南,从第2节开始,您可以找到"入门和故障排除"。 请记住,这些指示特定于 头文件的安装位置。 作为另一种资源,请参阅以下两个研讨会:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Multi-Day_Workshop
第一个研讨会是针对F2.8335万的,但它使用和早期版本的CCSv4。 在本研讨会中, 请参阅第5-18页(第82页)中步骤3开始的实验5。 安装实验室文件可能会更容易,这样您就可以看到 我使用的实验室文件目录结构。
第二个研讨会是针对F2837xD的,它使用了CCSv7的最新版本。 如果您使用的是最新版本的CCS,我将此作为参考。 在第2-18页(第42页)的本研讨会手册中,您将找到一张幻灯片,其中显示了我使用的实验室文件目录结构-请注意,它与我在F2.8335万研讨会中使用的目录结构略有不同。 然后参见实验5,从第5-24页(第110页)的步骤3开始。 同样,您可能需要安装实验室文件以查看实验室文件 目录结构。 您需要 将每个Workshop安装在不同的文件夹中。
您会注意到 ,在上述所有示例中 ,头文件都位于单独的文件夹中,并且在项目属性中指定了路径。 此外,查看完整的实验说明可能会有所帮助,因为这可能有助于回答其他问题。
如果您还有任何疑问,请告诉我。 此外,如果您对我提供的支持感到满意,请单击绿色的"已验证答案"按钮。 再次感谢。
- Ken