This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:需要从电路板生成3.3V信号

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/660184/tms320f28379d-need-to-generate-3-3v-signal-from-the-board

部件号:TMS320F2.8379万D

大家好,我正在测试一个应用程序,需要生成一个脉冲波形,作为主板上其中一个GPIO引脚的输入。 我无法随时访问信号发生器,想知道我是否可以使用其他板载模块来实现此目的。 我尝试使用ePWM2模块生成所需的脉冲(并使用跳线连接到GPIO),但该模块的输出为5V,而GPIO接受的电压电平仅为3.3V。 在这种情况下,我需要使用外部电阻,这将需要一些焊接,我希望避免这种情况。 我是否有任何方法可以避免使用信号发生器和/或焊接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adithyan:

    ePWM输出的直接引脚电压电平肯定是3.3V电平,因此这些电平应该是正常的。 这是TI电路板吗?您在哪里测量ePWM输出电压(5V)?