请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 大家好,我正在测试一个应用程序,需要生成一个脉冲波形,作为主板上其中一个GPIO引脚的输入。 我无法随时访问信号发生器,想知道我是否可以使用其他板载模块来实现此目的。 我尝试使用ePWM2模块生成所需的脉冲(并使用跳线连接到GPIO),但该模块的输出为5V,而GPIO接受的电压电平仅为3.3V。 在这种情况下,我需要使用外部电阻,这将需要一些焊接,我希望避免这种情况。 我是否有任何方法可以避免使用信号发生器和/或焊接?