请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我在APWM模式下使用多个捕获来同步它们。 我将Capture1设置为主控
和其他捕获作为从属模式来实施相移。
我发现Capture2和Capture3在从属模式下工作正常,但Capture4,5和6
请勿工作。
我们是否有办法使Capture4,5和6在从属模式下工作?
谢谢!
贾凯