This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:如何在APWM模式中实施相移的Capture4,5和6

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659735/ccs-tms320f28335-how-to-implement-capture4-5-and-6-for-phase-shift-in-apwm-mode

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我在APWM模式下使用多个捕获来同步它们。 我将Capture1设置为主控

和其他捕获作为从属模式来实施相移。

我发现Capture2和Capture3在从属模式下工作正常,但Capture4,5和6  

请勿工作。

我们是否有办法使Capture4,5和6在从属模式下工作?

谢谢!

贾凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiakai,

    使用eCAP用户指南和ePWM用户指南,您将注意到eCAP3不会连接到同步链中的eCAP4。  
    http://www.ti.com/lit/sprufg4
    http://www.ti.com/lit/sprug04

    而是将eCAP4连接到ePWM1 (与eCAP1连接)。


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett,您好!

    感谢您提供信息。

    我犯这个错误的原因是因为我没有启用eCap4的SYNCI_EN。

    再次感谢,
    贾凯