This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:BGA路由

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/659716/tms320f28379d-bga-routing

部件号:TMS320F2.8379万D

我们是否有BGA路由指南?

客户特别需要的是最小轨迹宽度,间距,途经点尺寸的一般规则,以及通过衬垫是否是零件的有效选项。

谢谢!

涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8078.hwg_5F00_16c.zipWade

    随附了一份关于8 mm pitch BGA布局的初步文档。 关于VIA In PAD -我们建议不要将Vias放入PAD。 这样做会将焊料从焊盘中穿过VIA,并降低焊接接头的可靠性。

    此致,

    彼得