This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8034万:电压斜坡速度容差

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/658695/tms320f28034-voltage-ramp-speed-tolerance

部件号:TMS320F2.8034万

您好,C2000团队,

TMS320F2.8034万是否可以容忍慢速电压上升? 如果不是,在哪些方面可能会遇到问题?

谢谢!

巴端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Barend,您好!

    您是否从外部为电源供电? 如果是这样,则不需要增加电源,但要为引脚通电,您需要遵循数据表的5.12 "电源定序"章节中的建议。

    此致,
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Barend,

    电压斜坡没有下限,但通常情况下,斜坡速度很慢并不是一个好的做法。 在遵循电源定序建议时,请特别注意使设备保持复位状态,直到电源达到有效水平。 如果斜坡速度非常慢,您可能需要添加电压监控器以确保正确处理,因为XRSn引脚上的RC电路可能不会提供足够的延迟。

    此致,
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    感谢您的建议,下面的段落听起来就像 车载POR是电压监控器。 我在这里错过了什么吗?

    谢谢!

    巴端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barend,

    另请参阅电气特性部分。  如果不使用外部主管,则斜坡速率应足够快,以使供应在400 us内达到最小值。

    此致,
    Jason