请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDSHVPSFBKIT
您好,
在对 TMDSHVPSFBKIT (相移全桥套件)进行SOM实验后,我们有一个问题:
-最小可编程输出电压似乎约为2.0V。 我们还将软件移植到基于F2.8069万 MCU的设计中运行,我们在那里观察到了同样的情况。 我们正在设计一个交流/直流转换器,该转换器应具有可变输出电压,例如 1.0 至10.0V。 TMDSHVPSFBKIT是否存在与软件或硬件相关的限制,使其难以满足这些需求?
此致,
领事