This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVPSFBKIT:TMDSHVPSFBKIT最小输出电压。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657036/tmdshvpsfbkit-tmdshvpsfbkit-minimum-output-voltage

部件号:TMDSHVPSFBKIT

您好,

在对 TMDSHVPSFBKIT (相移全桥套件)进行SOM实验后,我们有一个问题:

-最小可编程输出电压似乎约为2.0V。 我们还将软件移植到基于F2.8069万 MCU的设计中运行,我们在那里观察到了同样的情况。 我们正在设计一个交流/直流转换器,该转换器应具有可变输出电压,例如 1.0 至10.0V。  TMDSHVPSFBKIT是否存在与软件或硬件相关的限制,使其难以满足这些需求?

此致,

领事

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-关键!

    我们有一个非常重要的客户,必须降低成本(例如 最小电压为1V)。
    Q-1:是否有任何理论原因阻止我们将低于2V作为套件的最小值(在哪种情况下)?
    问题2:是否需要进行软件/硬件修复(例如) 最小电压为1V?

    此致
    Terje Bøhler ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Terje,

    我相信你可以通过改变软件中的电压设置命令在输出电压下降至1V。 请注意,此功率级已针对12伏操作进行了优化。 在1V输出时,转换器将使用较小的控制指令值工作,从而导致输出调节性能下降。 此外,在较低的输出电压下,您可能的最大输出功率将受到限制。

    我希望这能有所帮助。

    Hrishi