主题中讨论的其他部件:TMDSDOCK2.8035万
我正在寻找一款专为电力电子设计的微控制器。 我们正在构建升压和/或Cuk转换器,该MCU需要将PWM发送到栅极驱动器,以控制IGBT或类似的碳化硅功率晶体管的占空比。 我正在考虑C2000 Piccolo MCU F2.8027万 LaunchPad开发套件,但我想验证这是适合此应用的好套件。 如果TI提出建议,我们将非常感谢您。 如果有一个套件带有登机口螺丝刀,那么这可能是最好的,但如果可能,请提供登机口螺丝刀建议。 该转换器用于体积约为1.2kW至1.5kW的PV系统。 PV单元的最大电压大约为100伏,转换器输出电压为300至400伏直流。 感谢你的帮助。