This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8027万:升压/变频器微控制器-增量传导MPPT

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/658709/launchxl-f28027-boost-cuk-converter-microcontroller---incremental-conduction-mppt

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万
主题中讨论的其他部件:TMDSDOCK2.8035万

我正在寻找一款专为电力电子设计的微控制器。 我们正在构建升压和/或Cuk转换器,该MCU需要将PWM发送到栅极驱动器,以控制IGBT或类似的碳化硅功率晶体管的占空比。 我正在考虑C2000 Piccolo MCU F2.8027万 LaunchPad开发套件,但我想验证这是适合此应用的好套件。 如果TI提出建议,我们将非常感谢您。 如果有一个套件带有登机口螺丝刀,那么这可能是最好的,但如果可能,请提供登机口螺丝刀建议。 该转换器用于体积约为1.2kW至1.5kW的PV系统。 PV单元的最大电压大约为100伏,转换器输出电压为300至400伏直流。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    C2000 F2.8027万 Launchpad可以满足您的要求,但请检查基于F2.8035万的TMDSDOCK2.8035万。 这将为您提供更多引脚以供探索,controlCARD设计将帮助您轻松设计自己的引脚。 此外,F2.8035万还具有用于并行计算的附加CLA。

    此致,
    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam,

    感谢您的回复。 如果我使用微控制器控制晶体管的门,TMDSDOCK2.8035万将为桌面带来什么优势? 我不清楚它在该应用程序中的作用是什么,也不知道如何实施该硬件。 您是否能够提供有关电力电子或直流-直流转换器的简要说明或示例?

    我还担心栅极驱动器的选择,但我可能需要进一步研究碳化硅晶体管,以确保我购买了支持我的设计规格的正确型号。

    再次感谢您的帮助。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,

    在控制卡(即 TMDSDOCK2.8035万 )和润滑垫之间 ,选择由您决定。 有些人由于成本原因更喜欢启动板,另一些人则更喜欢控制卡,因为其中一些人具有隔离的JTAG仿真器(一些新的启动板可能也具有此功能,请参阅启动板的示意图)。  

    正如Gautam所指出的,如果您需要,控制卡可以提供更多IO,例如附加继电器,门驱动器故障信号等。所有这些都可以在启动板上获得。 控制卡专为电源控制应用而设计,并且专用于 C2000, 而 启动板 是TI通用生态系统的一部分,可能不具备IO的全部灵活性。  这是您需要运用工程判断并作出决定的地方。

    www.ti.com/.../BOOSTXL-BUCKCONV

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish,

    感谢您的反馈。 查看完与这些帖子相关的材料后,对我来说最好的选择是使用控制卡上的洗手台。 在这段路上,我可能需要使用外部JTAG仿真器来扩展I/O引脚,但是我认为,对于USB JTAG的启动板的价格和功能,这应该足够了。

    感谢所有的帮助!

    最佳,

    Michael