This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:对7.3 感到困惑

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/658532/ccs-tms320f28379d-confused-about-ccs7-3

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

   在使用ccsF3时,有一些困惑7.3。 当我王查看函数的定义时,我将鼠标悬停在函数的名称上或右键单击函数名称并按F3,但只找到函数的声明。

就像下面的图片一样 此时,我喜欢Keil MDK More,它可以找到函数的定义和 声明。

  我想知道,除了人工搜索之外,是否有任何方法可以搜索函数的定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    左键单击变量或函数,然后按F3键查看定义。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    按F3可跳至函数声明所在的位置,而不是定义函数的位置。
    例如:跳至xx.h,其中写入extern void xx_function()
    我找不到功能的细节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    您可以右键单击函数原型并切换来源/标题

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我的问题已经解决了