This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8377万S:有源附加ePWM

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655283/launchxl-f28377s-active-additional-epwm

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

您好,

设备包含的ePWM总数为15,但用户指南中仅提及5 ePWM [ EPWM2,EPWM3,EPWM6,EPWM7,EPWM8 ]。

那么,如何激活其他ePWM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asim:

    您参考哪些文档来获取这些数字?  F2.8377万S共有12个ePWM,每个都有两个通道。  如果您使用的是LAUNCHXL-F2.8377万S,我认为您的问题所在的主板上不会提供所有这些。

    根据原理图,它似乎具有以下可用的PWM通道:

    • EPWM2A
    • EPWM2B
    • EPWM3A
    • EPWM6A
    • EPWM6B
    • EPWM7A
    • EPWM7B
    • EPWM8A
    • EPWM8B
    • EPWM9A
    • EPWM9B
    • EPWM10A
    • EPWM10B
    • EPWM11A
    • EPWM11B

    以下是指向更多信息的链接:

    此致,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kris:

    我看到了表1-4中的正确文件,其中没有提到[EPWM9,EPWM10,EPWM11]。

    请参阅我的附件,我只标记了那些存在的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ??????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Asim:

    您参考的表格是随启动板附带的正确引脚。 我所参考的信号是示意图中出现的信号。 通过更改主板,您可以访问其他PWM。

    此致,
    克里斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kris:
    EPWM9,EPWM10,EPWM11可以在MUX值=5的同一电路板上使用。

    是否可以使用EPWM1,EPWM3B,EPWM4,EPWM5,EPWM12, 因为我的项目需要另外两个PWM引脚???
    请与您的团队交谈或将此消息转发给TI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asim,

    不能将这些PWM用于此主板。

    此致,
    克里斯