请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S
您好,
设备包含的ePWM总数为15,但用户指南中仅提及5 ePWM [ EPWM2,EPWM3,EPWM6,EPWM7,EPWM8 ]。
那么,如何激活其他ePWM?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S
您好,
设备包含的ePWM总数为15,但用户指南中仅提及5 ePWM [ EPWM2,EPWM3,EPWM6,EPWM7,EPWM8 ]。
那么,如何激活其他ePWM?
您好,Asim:
您参考哪些文档来获取这些数字? F2.8377万S共有12个ePWM,每个都有两个通道。 如果您使用的是LAUNCHXL-F2.8377万S,我认为您的问题所在的主板上不会提供所有这些。
根据原理图,它似乎具有以下可用的PWM通道:
以下是指向更多信息的链接:
此致,
克里斯