This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-Kit:具有TMS320F2.8069万MPZT的定制逆变器板如何运行带有6个独立PWM信号的lab01b

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, LM5109B, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655972/drv8312-69m-kit-custom-inverter-board-with-tms320f28069mpzt-how-to-run-lab01b-with-6-seperat-pwm-signals

部件号:DRV8312-69M-Kit

您好,电机控制专家,

我´ve开发了自己的逆变器板,用于我与TMS320F2.8069万MPZT的学士论文。

在制造印刷电路板,焊接等之前,我开始使用DRV8312-69M-Kit学习电动机控制应用。 我可以运行lab01b…一切正常工作。

我完成了所有的硬件任务,现在我想让电机通过我的逆变器板首次旋转。

到目前为止,通过XDS100v3外部探头连接到DSP并上传Lab01b工作正常。

我不使用drv8312,而是使用三条LM5109B管控驱动器来操作我的主板上的六个N通道MOSFET。

我的问题:

要运行DRV8312-69M-Kit中的马达,必须对Lab01b软件进行哪些更改?

现在,仅用于高端切换的GPIO0,GPIO02,GPIO04使用PWM信号运行。 GPIO01,GPIO03和GPIO04始终处于高位。

我知道我需要GPIO0–GPIO6上的PWM信号单独解决此问题,但我不知道如何更改代码以实现此问题。

请´s´m我的英语不好,这是我第一次在英语论坛上写文章。

 

 

来自德国的诚挚问候,

马丁

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参考drv8301kit_revD或hvkit_rev1p1的实验室项目,该项目也可以在Motorware中找到。 这两个套件都使用6个单独的PWM通道,并在逆变器驱动时有死机时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速回复´s。 我的主板正在工作!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 如果还有其他问题,请告诉我们。