This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:使用GPIO和39;作为外部中断

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/658710/tms320f28035-using-gpio-s-as-external-interrupts

部件号:TMS320F2.8035万

您好,

我正在使用TMS320F2.8035万从电机读取三个霍尔信号。  我想对每个霍尔信号使用外部中断。  但是,我对中断控制寄存器有点困惑。  在数据表中,TMS320F2.8035万显示具有标记为"XINT1,XINT2和XINT3"的外部中断。  但当我参考TI的“TMS320x280x,2801x,2804x DSP系统控制和中断参考指南”时,外部中断被列为“XINT1,XINT2和XNMI”。  此外,系统和控制参考指南未提及有关XINT3的任何内容。  我对如何使用第三个外部中断以及XINT3或XNMI中断的控制和选择寄存器是什么感到困惑。  我正在使用80针设备,如果这有帮助的话。  有人能帮我澄清这种困惑吗?  非常感谢。

-Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brandon:

    此设备上有三个XINT。   文档的“6.6 外部中断控制寄存器”一节提供了配置控制寄存器的详细信息。

    希望这有所帮助。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek,

    这正是我想要的。 我想我没有正确的参考。 非常感谢!

    -Brandon