请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8035万 您好,
我正在使用TMS320F2.8035万从电机读取三个霍尔信号。 我想对每个霍尔信号使用外部中断。 但是,我对中断控制寄存器有点困惑。 在数据表中,TMS320F2.8035万显示具有标记为"XINT1,XINT2和XINT3"的外部中断。 但当我参考TI的“TMS320x280x,2801x,2804x DSP系统控制和中断参考指南”时,外部中断被列为“XINT1,XINT2和XNMI”。 此外,系统和控制参考指南未提及有关XINT3的任何内容。 我对如何使用第三个外部中断以及XINT3或XNMI中断的控制和选择寄存器是什么感到困惑。 我正在使用80针设备,如果这有帮助的话。 有人能帮我澄清这种困惑吗? 非常感谢。
-Brandon