This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8069万M:LaunchXL-F2.8069万M中的通电问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/655235/launchxl-f28069m-power-up-issue-in-launchxl-f28069m

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M

我有F2.8069万M启动板,它最初运行良好,我可以进行代码处理,没有任何问题。 现在当我尝试在MATLAB中转储代码时,它会给我一个错误,说XDS100未通电。 我注意到,当我正确连接主板D4和D1时, D10会闪烁一次,D1和D4 LED的亮度立即降低。 所以我用万用表检查了5V和3.3V电源,两个都显示为1.7V。  

我还为您的reference.e2e.ti.com/.../VID_2D00_2018.011万_2D00_WA0001.mp4附加0001.附加了视频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vigneshwar,
    您的主板显然已损坏。 如您所见,电源设备输出的电压不正确。
    我建议找到损坏的部件。 您可以使用手持式数字万用表测量短路和损坏的组件。 您也可以尝试使用外部电源为设备供电。 这可能有助于您判断您的车载电脑控制器是否是故障所在。

    如果触摸MCU时很烫,也可能会损坏。

    如果发现组件损坏,您可以尝试更换它们。 否则,您需要购买新的主板。

    此致,
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vigneshwar,

    当您顺利使用电路板时,是否通过MATLAB?
    如果不是,您是否可以考虑返回源(CCS?) 您可以从哪个程序中对其进行适当的编程,并查看其是否仍然一致且有效?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vigneshwar,

    您是否能够解决您的问题? 您是否能够将故障定位到损坏的组件?

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mark

    很抱歉回复太晚。 当我移除JP1和JP2时,D4 LED正常闪烁,但当我连接JP1和JP2时,D4和D1会更亮一秒,然后D10会在此D4和D1变为低电平后闪烁。 所以我得出结论,XDS100端没有问题,微控制器端也有问题。 但是经过一天的测试,我对主板的JP1和JP2的性能很好,我没有做任何改变。

    我不知道是什么让板工作正常,看到板工作时我很惊讶。

    但是我在另一个launchxl f2.8069万M板上看到了同样的问题,即使在这个板上,XDS100在没有JP1和JP2的情况下也能正常工作。 我从过去3天开始尝试解决此问题。 如果您提供调试问题所需遵循的步骤,将会很有帮助。

    谢谢

    Vigneshwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vigneshwar,

    这听起来是一个非常有趣的问题。 出现不一致的行为表明可能存在硬件问题。

    我不能看主板的版本,这是什么版本?

    您是否尝试了以下配置:
    1.卸下JP1,JP2跳线。
    2.将XDS100连接到PC。
    -> CCS是否检测到调试探测器?
    ->测量隔离调试器端的3.3V和5V电压,它们是否正确?
    3.为MCU侧提供3.3V电压(在J9或BoosterPack管座上)
    ->测量MCU侧的电压。它们是否正确?
    ->尝试使用调试器连接到MCU
    ->将代码加载到MCU上,是否会执行?

    在电路板故障模式中,MCU是否会变得触感热? 这可能表示主板损坏。 正如我在前面的消息中提到的,您需要用手持式万用表梳理板,检查各个点的电压是否正确,以及是否有任何可能导致问题的短路。 我不一定要依靠LED来判断主板是否工作正常。 即使LED亮起,您也可能无法连接到设备,因此我将检查一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!
    1.是的。 我已卸下跳线JP1和JP2。 我的PC检测到XDS100。 调试器侧的3.3V和5V显示正确的电压。

    2.当我向MCU提供外接3.3V电压时,MCU侧的电源在10秒后就会下降。

    在电路板故障期间,MCU变得很热。 当我给电源时,电压最初是3.3 ,但当设备发生故障时,电压降低到1.7V。  

    MCU被破坏的可能性有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vigneshwar,

    设备可能已损坏。 您有三个选项:
    1.对LaunchPad的设备端进行进一步分析,查找3.3V和GND之间的任何其他短路。 如果是电阻器,电容器或其他IC,请更换。
    2.假设无源组件未损坏,请更换F2.8069万M设备。
    3.购买新的LAUNCHXL-F2.8069万M。

    最简单的方法是购买一个新的主板(#3),但是如果您有合适的工具,更换F2.8069万M可能是第一步(而且更便宜)。

    您提到此问题出现在多个主板上。 如果是这样,我担心您没有正确处理主板,或者可能在操作条件之外对其施加压力。 这两种情况都可能导致主板上的组件损坏。 请遵循安全操作规程,并确保不会在超出工作条件的情况下对设备施加压力。

    以下是了解ESD安全处理程序的绝佳资源: www.esda.org/.../

    谢谢!
    标记