This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2.8035万:外部时钟示例

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/658288/tmdscncd28035-external-clock-example

部件号:TMDSCNCD2.8035万
主题中讨论的其他部件: C2000WAREcontrolSUITE

您好,

我正在使用 TMDSCNCD2.8035万 (Piccolo TMS2803x controlCARC487) 1.2 开发套件。

我想找到一些在引脚51/52 ( TMS320F2.8035万PN 80pin LQFP封装)上使用controlCARD外部20MHz振荡器的示例代码。

我一直在搜索论坛和控制套件软件,但无法找到如何正确配置外部时钟源。

是否有人可以帮助我并向我指出一个示例?

我特别想找一个示例,因为迄今为止,我尝试修改基于数据表的代码的尝试没有成功。

谢谢你

Neal O'Hara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal,

    请参阅以下示例代码-

    在C2000Ware中:C:\ti\c2000\c2000Ware_<version>\device_support\F2803x\conocal\sources\DSP2803x_sysctrl.c.</s>2000 28032803

    在controlSUITE中:C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2803x\<version>\DSP2803x_common\sources\DSP2803x_sysctrl.c.</s>2803 2803

    我希望这能有所帮助。 如果这回答了您的问题,请单击绿色的"已验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供相关的示例代码!