Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDSCNCD2.8035万 主题中讨论的其他部件: C2000WARE, controlSUITE
您好,
我正在使用 TMDSCNCD2.8035万 (Piccolo TMS2803x controlCARC487) 1.2 开发套件。
我想找到一些在引脚51/52 ( TMS320F2.8035万PN 80pin LQFP封装)上使用controlCARD外部20MHz振荡器的示例代码。
我一直在搜索论坛和控制套件软件,但无法找到如何正确配置外部时钟源。
是否有人可以帮助我并向我指出一个示例?
我特别想找一个示例,因为迄今为止,我尝试修改基于数据表的代码的尝试没有成功。
谢谢你
Neal O'Hara