您好,Champs:
我的一位客户正在使用USB_DEP_SERIAL示例代码来实现USB通信,但存在问题。
他们只是修改了示例文件中的一些配置,如以下项目所附:
1.注释UART配置和while ()内容;
2.增加1毫秒计时器中断以发送168字节;
3.添加RxLengthFromHost以指示收到的消息。
客户的目标是每隔1毫秒从主机接收一次命令,然后 回复168字节内容6万次。
他们使用主机程序来接收回复并计算是否正确通信,而 问题是,他们总是收到错过的消息,每500毫秒,40~50毫秒就会没有传输数据, 通过进一步确认,即使在FIFO写入后启用Tx,它似乎仍无法发送F2.8377万D。
有人能帮您检查代码,并告知我们是否遗漏了任何内容,或者指出问题所在吗?
e2e.ti.com/.../usb_5F00_dev_5F00_serial.c
此致,
张卫健