This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8034万:CANBTC中的CAN模块,SAM和BRP位域

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657737/tms320f28034-can-module-sam-and-brp-bitfield-in-canbtc

部件号:TMS320F2.8034万

你好

我对CANBTC配置中的SAM和BRP位字段有疑问。
CAN模块参考指南指出,下表中SAM=1配置需要BRP>4。

我想了解出于某种原因,如果SAM=1和BRP <=3而不是BRP>4,会发生什么情况。

任何一个男孩都能告诉我吗?

此致,
OBA

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Obata-San,
    这是为了获得足够的SYSCLKOUT时钟边缘来支持采样点。 我没有尝试过,如果你不遵守这项规定,会发生什么。 它可以工作,但使用此设置不能使用三重采样模式。