This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHTXL-F2.8069万M:Lab11e无法用于我的系统

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657142/ccs-launchxl-f28069m-lab11e-not-working-for-my-system

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我们有一台BLDC电机,它在定制的逆变器和感应电路上运行。 11a之前的所有实验室均已通过验证,电机和逆变器运行正常。

现在,我们想要使用霍尔传感器运行低速应用的电机,我们最近在电机上安装了霍尔传感器,它为运行lab11e提供了完美的120度位移。  

现在当我运行lab11e时,电机被卡在一个位置,无法移动。

我提供了默认情况下在lab5b和lab5a中计算的速度/当前KP和KI值。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需更改电动机相位的相序,即可解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kalpesh,

    感谢您发布问题的解决方案!