请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我们有一台BLDC电机,它在定制的逆变器和感应电路上运行。 11a之前的所有实验室均已通过验证,电机和逆变器运行正常。
现在,我们想要使用霍尔传感器运行低速应用的电机,我们最近在电机上安装了霍尔传感器,它为运行lab11e提供了完美的120度位移。
现在当我运行lab11e时,电机被卡在一个位置,无法移动。
我提供了默认情况下在lab5b和lab5a中计算的速度/当前KP和KI值。
请帮助。