请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8027万 主题中讨论的其他部件:LAUNCHLL-F2.8027万F
大家好,
我期待着为C2000 LauchPad设计一个扩展。
- 是否可以通过USB和MCU从另一个源(如LDO)单独运行LaunchPad上的编程电路?
- 什么是比较C2000系列MCU功耗的最有效方法
- 以及可用LaunchPad的功耗
此致
Dierk Bronner
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我期待着为C2000 LauchPad设计一个扩展。
此致
Dierk Bronner