This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万:概述功耗C2000™︎性能MCU LaunchPad套件

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/657539/tms320f28027-overview-power-consumption-c2000-performance-mcu-launchpad-kits

部件号:TMS320F2.8027万
主题中讨论的其他部件:LAUNCHLL-F2.8027万F

大家好,

我期待着为C2000 LauchPad设计一个扩展。  

  1. 是否可以通过USB和MCU从另一个源(如LDO)单独运行LaunchPad上的编程电路?
  2. 什么是比较C2000系列MCU功耗的最有效方法
  3. 以及可用LaunchPad的功耗

此致

Dierk Bronner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dierk,

    请离线联系我了解更多信息。 我想知道您的申请以及您打算如何使用LaunchPad。

    要在此处为其他人回答您的问题:
    1.是的。 所有C2000 LaunchPad均为隔离JTAG而设计。 这使得LaunchPad可以从外部供电,也可以在高压系统中供电,同时通过USB和JTAG安全地连接到PC。在LAUNCHXL-F2.8027万F上,JP1,JP2和JP3可以实现这一点。
    2.如果您只询问MCU,则每个数据表都有MCU的功耗数据。 F2.8027万的表位于SPRS523的5.5 功耗摘要一节(www.ti.com/.../specifications
    3.我们目前没有指定LaunchPad的功耗。 根据您的要求,您需要使用外部电源为MCU侧供电,并在应用过程中测量功率。


    谢谢!
    标记