您好,Champs:
我注意到我们在Soprano上有ADC VREFLO采样,通道8和9,但波坦扎DS/TRM上没有结构图显示这一点,但是,似乎我们在DS/TRM中记录了通道13将连接到VREFLO的模拟引脚和内部连接表。
所以我的问题是,我们是否简单地将ADCSOC通道选择配置为13,然后我们就可以对Vrefero进行采样,而无需像Piccolo B那样进行任何进一步的配置来启用ADCCTL1寄存器中的Vrefero位?
我的客户希望定期对其进行采样,并在整个温度范围内进行偏移校准,以提高ADC精度,您认为它是否有效,或者您是否有其他更好的选择?
此致,
张卫健