This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万:具有VREFLE采样的ADC偏移校准

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/656290/tms320f280049-adc-offset-calibration-w-vreflo-sampling

部件号:TMS320F28.0049万

您好,Champs:

我注意到我们在Soprano上有ADC VREFLO采样,通道8和9,但波坦扎DS/TRM上没有结构图显示这一点,但是,似乎我们在DS/TRM中记录了通道13将连接到VREFLO的模拟引脚和内部连接表。

所以我的问题是,我们是否简单地将ADCSOC通道选择配置为13,然后我们就可以对Vrefero进行采样,而无需像Piccolo B那样进行任何进一步的配置来启用ADCCTL1寄存器中的Vrefero位?

我的客户希望定期对其进行采样,并在整个温度范围内进行偏移校准,以提高ADC精度,您认为它是否有效,或者您是否有其他更好的选择?

此致,

张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ricky,

    是的,您只需设置SOC信道选择以直接指向所需的内部信道,然后进行采样;无需额外的多工。  这是因为F2.8004万x或F2837x器件上的3个或4个ADC都有16个通道,而较早的器件(如F2803x)只有16个通道(因此我们需要额外的多路复用级别来满足所有需求)。   

    这些设备上的偏移误差已经很好;您不会看到持续自校准有太大改进(但如果需要,您肯定可以做到)。  

    本线程中对自校准,外部校准和总体ADC精度进行了非常透彻的讨论:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devin,

    感谢您的确认和其他信息。

    如果客户希望在整个温度范围内获得ADC的高精度,您有什么建议来保证这一点,但偏移校准除外?

    此致,

    张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ricky,

    (1)值得注意的是,与以前的设备相比,精度已有很大提高;数据表的最小/最大规格确实已经包括温度和电压漂移。

    (2)根据连接的螺纹,您可以通过执行外部增益校准来挤出更多精度。 无论您是否进行外部增益校准,如果精确度非常重要,您都需要使用精确的外部参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devin,

    好的,感谢您提供更多信息。

    我会就此与客户沟通。

    此致,

    张卫健