请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我有一个关于EMIF 2.8377万D的问题。 从数据表中,我发现封装CAS \ EM1A13在GPIO86为mux,RAS\EM1A14 在GPIO87为mux。 但当我使用SDRAM时,CAS和EM1A13将同时使用。 能否将MCU的GPIO87直接连接到SDRAM IC的Foot CAS和A13? 还是应该使用锁存IC? 或者我不能在GPIO87上使用A13地址?
我很困惑...
感谢您的回复!