This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:有关带有SDRAM的tms320f2837x EMIF的问题

Guru**** 2587065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/656995/ccs-question-about-the-tms320f2837x-emif-with-sdram

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我有一个关于EMIF 2.8377万D的问题。 从数据表中,我发现封装CAS \ EM1A13在GPIO86为mux,RAS\EM1A14 在GPIO87为mux。 但当我使用SDRAM时,CAS和EM1A13将同时使用。 能否将MCU的GPIO87直接连接到SDRAM IC的Foot CAS和A13? 还是应该使用锁存IC? 或者我不能在GPIO87上使用A13地址?

我很困惑...

感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您使用的是哪种SDRAM设备? 大多数SDRAM设备只有从A0到A12的地址行。 GPIO86/GPIO87只能用作CAS/RAS,而不能用作地址行。

    此致,

    Vivek Singh