This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Enet_lwip示例问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/654315/ccs-enet_lwip-example-problem

主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我尝试在Concerto板上运行Enet_lwip_m3示例,但当我从串行终端(putty)获取IP时,我无法在 浏览器(google chrome)上载网站。

此外,当我尝试ping获得的IP时,没有得到响应。  

我还对我必须使用的掩码和默认网关有一些疑问。

我使用Wireshark查看网络上的数据包,但  在接口上看不到数据包。

我认为GPIO引脚配置不正确。 我正在使用 controlSUITE Enet_lwip_m3示例,因此我不会遇到任何问题。

如何检查EMAC信号的连接多路复用连接器(ABC)设置是否正确?  

他们会在这里提供一些图片,以进一步澄清我要解释的内容:

感谢高级版,

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我将把您的帖子转到C2000论坛。 那里的专家将最熟悉controlSUITE的示例。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Ki

    此致

    Marcelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcelo,

    很抱歉,您的代码出现问题。

    您能否分享以下详细信息以便我可以提供帮助?
    -设备部件号:
    -硬件(TI评估板? 自定义主板?):
    - controlSUITE版本:
    -示例项目的路径:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    该主板是Concerto F28M35H52C1,它是用于C2000的开发套件。 我在下面附上了主板的图像。

    controlSUITE versión是 v 3.4 .7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Marcelo,

    我将会研究这个问题。 我似乎遇到了类似的问题。 如果我有更新,我将在明天通知您。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Mark,

    我还将寻求解决这一问题的办法。

    此致

    Marcelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcelo,

    就这样,我还在处理这个问题。 我已经确认我看到了同样的行为。希望明天我会给你一些提示!

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcelo,

    如何连接网络?

    通过路由器连接controlCARD时,我可以获得该示例。 将设备直接连接到我的PC时出现您看到的错误。

    下面是一些具有类似问题的其他线程:
    e2e.ti.com/.../14.2511万
    e2e.ti.com/.../30.1751万
    e2e.ti.com/search

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mark

    我能够在Concerto Board中运行Enet_lwip示例。 问题出在文件set_pinout f28m35x中的GPIO引脚的设置中。

    非常感谢!

    Marcelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcelo,

    我很高兴您能成功地完成这项工作。

    您正在使用的controlCARD的默认GPIO配置是否不正确?

    谢谢!
    标记