请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题:controlSUITE中讨论的其他部件工具/软件:Code Composer Studio
大家好,我尝试在Concerto板上运行Enet_lwip_m3示例,但当我从串行终端(putty)获取IP时,我无法在 浏览器(google chrome)上载网站。
此外,当我尝试ping获得的IP时,没有得到响应。
我还对我必须使用的掩码和默认网关有一些疑问。
我使用Wireshark查看网络上的数据包,但 在接口上看不到数据包。
我认为GPIO引脚配置不正确。 我正在使用 controlSUITE Enet_lwip_m3示例,因此我不会遇到任何问题。
如何检查EMAC信号的连接多路复用连接器(ABC)设置是否正确?
他们会在这里提供一些图片,以进一步澄清我要解释的内容:
感谢高级版,
此致。